欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

橡胶材料的种类与优点

  • 2023.04.20 17:12:58
  • 米思米
  • 2044


·           橡胶材料

·           聚氨酯橡胶(管材)

·           聚氨酯橡胶(板材)

·           聚氨酯橡胶

·           聚氨酯橡胶(圆柱)


橡胶材料

橡胶材料的种类与优点


优点


·    橡胶材料最大的优点是其自身具有伸缩性。利用这种伸缩特性,其用途极为广泛。

小知识  橡胶的原料

· 天然橡胶是利用橡胶树的树液(乳胶)制造而成。

· 合成橡胶的原料则是提炼石油时产生的石脑油。

橡胶的种类与优点


天然橡胶

(NR)

这是以天然橡胶为主要原料的最像橡胶的材料,通常具有优良的机械强度和回弹性。但是耐候性、耐油性较差。

氯丁二烯橡胶

(CR)

耐候性、耐热性、耐油性、耐化学药品性等方面的性质较为均衡。用于传送带和防振橡胶。

丁腈橡胶

(NBR)

这种橡胶具有优秀的耐油性,同时具有良好的耐磨性。又被称为丙烯腈-丁二烯橡胶。但是耐候性较差。

丁基橡胶 (IIR)

由于其优良的耐候性和气密性,可用于充气轮胎的内胎等用途。

乙丙橡胶

(EPDM)

这种橡胶具有极为优秀的耐候性、耐臭氧性,同时具有良好的耐热性。但是请注意,其不具备耐油性。

聚氨酯橡胶

(U)

这种橡胶具有优秀的耐磨性,同时具有良好的回弹性、耐油性。但是这种材料不耐热、不耐化学药剂。

硅橡胶

(SI)

这种橡胶常用作食品用垫圈。一般呈半透明颜色,具有优良的耐寒、耐热性能。但是请注意,这种橡胶在作业时容易产生静电,且撕裂强度较弱。

氟橡胶

(FRM/FKM)

具备一般橡胶材料中最优秀的耐热性和耐化学性。请注意,焚烧时可能会产生有毒气体。也被称为Viton橡胶。

聚氨酯橡胶

在冲压加工中用作模具的弹簧和缓冲材料。

橡胶材料的种类与优点

优点


·   这种橡胶可以根据使用目的相应加工成各种形状,并按照尺寸要求进行切割、研磨、钻孔加工。

<用作弹簧时>

 · 与金属弹簧和橡胶缓冲垫相比,具有更高的弹簧常数,且弹簧的回弹力优异。

 · 由于能够输出高回弹力,所以尺寸可以做得更小,使用的数量也可以减少。

 · 可安装在狭小空间内,能够缩短安装时间,有助于提高生产效率。

<用作模具时>

 · 可削减模具制作费用。

 · 只需很短的模具磨削时间。

 · 对心所需时间,只需1分钟即可。

 · 即使用于涂漆钢板或抛光材料的情况下,也不需要做特殊保护。

<用于胀形加工时>

 · 与使用液压时相比,具有极佳的作业性。

 · 耐久性可达传统橡胶的7倍以上。

<用作机床的缓冲材料时>

 · 即使在合成橡胶和树脂材料中,这也是吸震性最好的材料。

 · 不会像金属那样生锈,耐久性极佳。

<用作机床的刮片(刮板)、导轨时>

 · 具有优异的机械强度和耐磨性,可持久发挥刮擦效果。

 · 用作往复运动机械的导轨时,有望提升耐久性。


聚氨酯橡胶(管材)

橡胶材料的种类与优点

聚氨酯橡胶(圆柱)

橡胶材料的种类与优点

聚氨酯橡胶(板材)

橡胶材料的种类与优点

要点如下!

· 请根据用途相应选择形状(圆柱、管材、板材)。

· 请选择尺寸(mm)。

· 请确认硬度(肖氏A)。

[一般为90,但也有低硬度型(70、50)和高硬度型(95)产品,数字越小越软。]

聚氨酯弹簧与螺旋弹簧的比较

橡胶材料的种类与优点

◎:优秀 ○:普通 △:较差  ×:不可


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities